TI 电源管理团队您好,
我正在使用 TPS546C23进行电源电路设计。
根据 Broadcom 交换机(核心电压) BCM88270的要求,电压步长 变化为 ±10mV (例如 0.99V,1V,1.01V)
1. TPS546C23可以使用 PMBus 命令 (VOUT_STREAL_LOOP)控制电压步长/容差(±10 mV)。 Vout 命令,VREF_TRIM)生成电压
| 最小输出电压 (五) |
最大输出电压 (五) |
输出电压(V) |
|
0.94/0.96/0.99 |
0.96/0.98/1.01 |
0.95/0.97/1. |
并将最终输出电压存储在 NVM 中?
2.如果电压变化,重新起动和关闭,对输出电压有何影响?
3.它是需要存储在 NVM 中的最后一个值,还是需要使用 PMBus 加载电压?
4.如果我们使用反馈电阻器设置输出电压,输出电压的值(电压/元件的变化)是多少。
您在这方面的快速反应将非常明显?
此致
卡皮尔