This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:高压侧 FET 不能关闭

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079373/ucc27211-high-side-fet-doesn-t-switch-off

部件号:UCC27211
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

在电动机控制器上,I 从 ISR21867切换到 UCC27211门驱动器,因为它具有内部二极管。

但电机控制器不工作。

所以我已经确定了信号的范围:

绿色=高侧(扩散探针)
蓝色=相位
红色=低侧

使用 IRS21867,我的死时间为400 ns,没有问题(相同的 FET 和门电阻器)
现在,画面中的死时间为950ns

而且,高侧 FET 似乎没有关闭,我不知道为什么。
也许有人有暗示。

你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!  

    感谢你的提问。 请您提供主板示意图,其中包含您所驾驶的 FET 的元件值和零件号,以便我进行回顾? 另外,请在示意图中告诉我您正在测量这些信号的确切位置。

    此致,

    莱斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Control_5F00_V1_2D00_0.pdfe2e.ti.com/.../Power_5F00_V1_2D00_0.pdf

    您好,Leslie,

    下面是电源 PCB 和控制 PCB 的示意图

    信号在驾驶员输出处测量

    绿色= HO 和 HS (扩散探针)之间
    蓝色=改善 HS 和 GND
    红色=在 LO 和 GND 之间

    你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!  

    感谢您提供更多信息。 我将回顾示意图,并在明天返回给您。  

    此致,

    莱斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    感谢您提供信息。 您提到高压侧 FET 未关闭。 根据提供的图解,驾驶员的 HO 信号会关闭。  请尝试在 FET 的栅极和电源 PCB 上的源端子右侧探测 Vgs 信号,以清楚地了解 FET 所看到的内容?  

    是否在单个主板上发现了此问题,或者您在所有主板上都看到过此问题?

    原理图中提供了一些注释:  

    • 控制 PCB 的驱动器 HO 和 LO 信号标有"Gate1_High"和"Gate1_Low",我找不到这些信号的位置。 电源 PCB 的栅极信号标签为"Gate1_H"和"Gate1_L"。 这两块板之间如何连接这些信号? 将驱动器和 FET 安装在不同的电路板上会增加寄生电感,因此我们通常建议将它们放置在相同的 PCB 上,并尽可能缩短跟踪时间。
    • 在控制 PCB 中,我观察到每个驱动器的 COM 引脚分别连接到 GND1,GND2和 GND3,而 VDD 引脚连接到 GND。 为什么 VDD 引用的接地与驱动器的 COM 针脚不同?

    此致,

    莱斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leslie,

    我将尝试直接在 FET 上对 Vgs 进行示波。

    所有主板上都出现了此问题。

    目前,他们使用5厘米电线连接,以便轻松接触所有部件。
    通常,它们与焊接引脚管座相连。

    COM 引脚连接到焊接桥接器以选择 GNDx 或 GND。 此时,它们都连接到 GND

    GNDx 是到低压侧源引脚的最短连接。


    过去,我在 COM 与低端源的连接上遇到问题。 IRS21867驾驶员没有这样做。
    所以我不得不将其连接到控制 PCB 的公共接地端
    这会导致低侧安全门电流出现大回路。

    现在,我想用 UCC27211和焊接桥再次测试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!  

    感谢您的额外解释。 一旦您直接在门口捕获信号到 FET 的源端子,请分享您的观察结果,以查看 FET 的 HO 和 Vgs 之间的连接是否是导致此问题的原因。

    此致,

    莱斯利