“线程”中讨论的其他部件: BQSTUDIO, BQ76952
你好
我正在将 BQ76952EVM 与其 GUI (电池设计工作室)配合使用。不幸的是,GUI 未检测到主板。 分析后,我观察到发射极处晶体管 Q1的电压为0.1伏。 请告诉我原因。
以下是 Q1晶体管的电压水平。
输入电压12V
基座电压= 0.4 V (Vreg)
集电极处的电压为11.6V
发射器电压0.1V (Regin)
此致
水烟。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我正在将 BQ76952EVM 与其 GUI (电池设计工作室)配合使用。不幸的是,GUI 未检测到主板。 分析后,我观察到发射极处晶体管 Q1的电压为0.1伏。 请告诉我原因。
以下是 Q1晶体管的电压水平。
输入电压12V
基座电压= 0.4 V (Vreg)
集电极处的电压为11.6V
发射器电压0.1V (Regin)
此致
水烟。
你好,妮莎,
您是否使用最新版本的 BQStudio? -您应该下载此设备的 BQSTUDIO-TEST 版本。
默认情况下,电脑控制器未启用,因此您需要设置此寄存器以启用 Regin。 但是,您需要先连接到 BQStudio。 本培训系列 中有一个有关 EVM 和 GUI 使用入门的有用视频:https://training.ti.com/training-series-bq76952-bq76942-3-16s-3-10s-battery-monitors
此致,
马特