This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:电路板检测

Guru**** 2387470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQSTUDIO, BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078775/bq76952evm-board-detection

部件号:BQ76952EVM
“线程”中讨论的其他部件: BQSTUDIOBQ76952

你好  

   我正在将 BQ76952EVM 与其 GUI (电池设计工作室)配合使用。不幸的是,GUI 未检测到主板。 分析后,我观察到发射极处晶体管 Q1的电压为0.1伏。 请告诉我原因。

以下是 Q1晶体管的电压水平。

输入电压12V

基座电压= 0.4 V (Vreg)

集电极处的电压为11.6V

发射器电压0.1V (Regin)

此致  

水烟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,妮莎,

    您是否使用最新版本的 BQStudio? -您应该下载此设备的 BQSTUDIO-TEST 版本。  

    默认情况下,电脑控制器未启用,因此您需要设置此寄存器以启用 Regin。 但是,您需要先连接到 BQStudio。 本培训系列 中有一个有关 EVM 和 GUI 使用入门的有用视频:https://training.ti.com/training-series-bq76952-bq76942-3-16s-3-10s-battery-monitors

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

        是的,我使用的是最新版本。当我将主板连接到 BQ Studio 时,GUI 正在解开以识别主板请找到所附的屏幕截图。 GUI 中的“自动检测板”显示“无”。 Reg18处的输出电压为0.7V。

    此致  

    水烟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,妮莎,

    REG18的输出应为1.8V。 EVM 上的 IC 似乎已损坏。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt

        根据 IC,您的意思是 BQ76952?  用新的 IC 更换 IC 是否正常?

    此致

    戈帕尔·拉蒂。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,可以更换 IC。 更换 IC 后,您应验证 Regin 引脚上是否有1.8V 电压。

    此致,

    马特