This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431QDBZR

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079831/tl431-tl431qdbzr

部件号:TL431

您好,

我正在使用 TL431QDBZR 分流调节器和 NMOS 晶体管(NMOS 的排放引脚以启用电路)。

案例1 -使用 Vin=-5V 和电阻器分隔器 ckt b/w 参考引脚和阳极(R1 = 24.9K,R2 = 20K),Vref =-2.227V,小于 int Vref = 2.495V。 NMOS 变低,通过上拉电阻器(即21V)将排卸拉高

案例2 -如果我使用具有-4V 电源的相同电阻器分压器电路,节点处的 Vref =-1.782V,这再次低于 int Vref,但 NMOS 被拉高,排卸被拉低至地电位。

案例3-但如果我将24.9K 值更改为34K 值,则 Vref 更改为-1.5V,NMOS 关闭,并通过上拉电阻器将漏极高。

我的问题是为什么 NMOS 在案例2中处于高位而在案例3中处于非高位,尽管案例3节点处的 Vref 高于 案例2?

谢谢

丹维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tanveer  

    根据我的理解,当您使用34K 电阻器时,您的 VIN 为-4V。   在这种情况下,参考电压也将接近-1.5 V,比较器正在打开。 这就是您的 NMOS 关闭的原因。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,这是正确的,我在 Ltspice 中运行了该模拟,但我想知道计算出的案例2和案例3的参考电压(分别为-1.7伏和-1.5伏)小于内部参考电压(2.495V)。 那么,为什么电路对两种情况(B 和 C)都不起作用。为什么它只对案例3起作用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tanveer  

    始终计算阳极的电位。  

    案例1 -输入=-2.227,参考=(-5+2.495)=-2.505 =结果-设备打开- NMOS 关闭

    案例2-输入=-1.7,参考=(-4+2.495)=-1.505,结果-设备关闭- NMOS 打开

    案例3 -输入=-1.5,参考=-1.505,结果-设备打开- NMOS 关闭

    因此设备工作正常。

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Trailokya