This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS783:封装兼容性-> SOT-23-thin |5 vs SOT-23 |5?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079828/tps783-package-compatibility---sot-23-thin-5-vs-sot-23-5

部件号:TPS783
“线程:TPS7A24”中讨论的其它部件

团队,

我正在研究 TSP783产品包,以了解不同的 P2P 引入方案。

请帮我确认/理解以下内容吗?

——看看封装的几何形状:SOT-23 |5是否可以代替现有 PCB 上的 SOT-23-thin |5封装而不需要再加工?

为兼容性显示的软件包信息中似乎存在一些不匹配(请参阅下面 TI.com 屏幕截图中的粉红色高亮显示)。
——你能仔细检查吗?

请提前感谢您的参与。

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    两个包裹的主要区别在于高度。  

    另外,TPS7A24显示引脚不同的原因之一是,引脚4是 FB 或 NC,因为 TPS738是 GND。 如果您要使用固定版本,则不会出现问题。 至于其他的,由于引脚4是 NC,因此它们是替换件。  

    我会在我们的末端修复有关尺寸的信息。  

    最佳  

    埃奇加·阿科斯塔