This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:保护电路

Guru**** 2809995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078522/tps25947-protection-circuitry

部件号:TPS25947
“线程: ABS”中讨论的其它部件

您好,

我们正在使用 TPS25947,并对保护电路有一些疑问。 请参阅下面数据表中的图10-1。

我们的应用:

VIN = 5V0

Iout = 1.5A 峰值-理论上应该低得多

问题:

在什么情况下我们需要 D3和 D4? 数据表中的这一部分提到20V USB 接口。 您认为它适用于我们的申请吗?  

D2是用于负瞬变的肖特基二极管。 我们应该如何规范此二极管? 当前评级? 正向电压? 像 MBR1H100SFT3G 这样的产品是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    感谢您的帮助!

    我们将在下周初回复您的问题。

    此致,  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    如果您的应用程序(如20V USB 端口和电线)可以从输出端插入端口,那么使用 D3和 D4将很有帮助。 但您的应用程序看起来不同,因此您可以跳过使用它们。

    对于 D2:

    1. VR 应大于 VIN

    在 VOUT (0.3V)下,VF 应在最小 ABS 最大值周围

    3. IFSM>1.5*2*Ilim=1.5*2*1.5=4.5A

    MBR1H100SFT3G- VF 偏高。 您可以使用 B330A-13-F。  

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,看数据表, 输出上的绝对最小值实际上是-0.8V,用于1 us 脉冲。

    这是否会放宽对该系统的要求? 是否允许我们使用上面的 MBR 二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    事情是我们不知道脉冲持续时间是多少,所以更安全。我推荐 B330A。 。 我认为您可以使用 MBR One,这不应该是一个大问题。  

    此致

    库纳尔·戈尔