Other Parts Discussed in Thread: TPS25947
“线程: ABS”中讨论的其它部件
您好,
我们正在使用 TPS25947,并对保护电路有一些疑问。 请参阅下面数据表中的图10-1。
我们的应用:
VIN = 5V0
Iout = 1.5A 峰值-理论上应该低得多
问题:
在什么情况下我们需要 D3和 D4? 数据表中的这一部分提到20V USB 接口。 您认为它适用于我们的申请吗?
D2是用于负瞬变的肖特基二极管。 我们应该如何规范此二极管? 当前评级? 正向电压? 像 MBR1H100SFT3G 这样的产品是否正常?