This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132S:关于 ts65132xx 启用和禁用操作的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132S, USB2ANY, TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079336/tps65132s-question-about-tps65132xx-enable-and-disable-operation

部件号:TPS65132S
“线程”中讨论的其它部件:TPS65132USB2ANY,TEST

尊敬的 TI,

我在 tps65132xx 数据表中找到以下描述。 据说,对于 tps65132A,同时将 ENP 和 ENN 都拉低会禁用该设备,但 I2C 仍可以与 ts65132A 通信。

我的问题是 tps65132S,如果只拉下 EN 引脚,那么 tps65132s 的 I2C 是否仍可访问?  

如果答案是否定的,这是否意味着我必须先将 EN 引脚拉高,然后再编写可配置寄存器,例如正负输出电压的 reg0x01,02,以及电源接通和断电序列控制的 reg 0x02和 reg03?

如果我的理解正确,这对我来说似乎有点奇怪,因为如果 EN pin 被拉高,VPOS 和 Vneg 将立即将输出作为默认值 reg0x02和0x03配置,而不会延迟。 然后我们无法实现开机顺序并延迟所需的时间。 我毫无意义。

但当我将 tps65132S EVM 的 EN 引脚拉低时,我无法使用 USB2ANY 工具和 GUI 连接到该 EVM。  

期待您的反馈,谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在 TPS65132产品系列中,TPS65132A 和 TPS65132A0是唯一在 ENP/ENN 信号均被取消断言时继续提供 I2C 寄存器访问的设备。 当取消断言 EN (TPS65132S)或 ENP/ENN 时,此系列中的其他器件(包括 TPS65132S)没有激活 I2C 接口。 这就是 TPS65132A/A0的断路电流比该系列中的其他器件高得多的原因。

    此致,

    聊斋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Liaqat,

    感谢你的回复。 因此,很明显 ,如果 拉下 ts65132s 的 EN 引脚,I2C 接口  将无法访问。

     这 对我来说似乎有点奇怪,因为如果将 EN 引脚拉高,VPOS 和 Vneg 将立即将默认输出值(+/-5.4V)和开机顺序(无延迟)作为 reg0x02和0x03配置的默认值。 那么 ,我们如何 在输出上升开始时实现所需的接通顺序,特定延迟时间和电压值。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,嘉留

    应用所需的任何特定输出电压值都可以在首次通电时的制造测试过程中编程到设备 EEPROM 中,一旦这些值被刻录到 EEPROM 中,设备将在后续通电过程中出现新的电压和延迟序列。 正确的是,在制造测试期间,设备将在输出导轨上显示默认电压。

    此致,

    聊斋