Other Parts Discussed in Thread: TPS65132S, USB2ANY, TPS65132
“线程”中讨论的其它部件:TPS65132, USB2ANY,TEST
尊敬的 TI,
我在 tps65132xx 数据表中找到以下描述。 据说,对于 tps65132A,同时将 ENP 和 ENN 都拉低会禁用该设备,但 I2C 仍可以与 ts65132A 通信。
我的问题是 tps65132S,如果只拉下 EN 引脚,那么 tps65132s 的 I2C 是否仍可访问?
如果答案是否定的,这是否意味着我必须先将 EN 引脚拉高,然后再编写可配置寄存器,例如正负输出电压的 reg0x01,02,以及电源接通和断电序列控制的 reg 0x02和 reg03?
如果我的理解正确,这对我来说似乎有点奇怪,因为如果 EN pin 被拉高,VPOS 和 Vneg 将立即将输出作为默认值 reg0x02和0x03配置,而不会延迟。 然后我们无法实现开机顺序并延迟所需的时间。 我毫无意义。
但当我将 tps65132S EVM 的 EN 引脚拉低时,我无法使用 USB2ANY 工具和 GUI 连接到该 EVM。
期待您的反馈,谢谢。