This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518-Q1:TPS92518-Q1 PWM 调制精度。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079028/tps92518-q1-tps92518-q1-pwm-modulation-accuracy

部件号:TPS92518-Q1
“线程:TPS92518”中讨论的其它部件

您好,Expert

我的客户希望在7A 输出电流应用中使用此设备。

我想确认此设备的 PWM 调制精度。

我的客户要求是,如果电流较小,PWM 宽度是否可以保持在0.8 us 的稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,门格,

    这取决于几件事。  您的 PWM 频率是多少?  您的电感器价值是多少?  您的非工作时间设置是什么?  您的输入电压是多少?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Irwin

    感谢您的建议。

    事实上:我没有设置 tps92518EVM,因为此设备 GUI 无法在我的 PC 上运行,Shanley 正在帮助我解决 GUI 问题。

    但我的客户需要对  PWM 调制精度得出结论,他们需要 TPS92518在以下条件下具有稳定的输出电流:

    PWM:8US 脉冲波(PWM 频率灵活)

    输入电压:8.5V~16.5V

    输出电压:4.5V~12V

    输出电流:最小 100mA 峰值  

    他们只是非常关心小输出电流可以稳定输出。  

    因此,您可以帮助检查 TPS92518,是否可以涵盖此应用 场景?

    请帮助我 在我们的 EVM 中验证它,因为 我需要尽快向客户提供100mA 的电流波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,门格,

    接通脉冲宽度是0.8 us 还是8 us?

    同样,需要切换频率(或非时间设置)来计算这一值以及电感器值。  电感器中的电流上升 V = L *(di/dt),dt 极短,如果 Vin 和/或 Vled 变化,V 将会变化。  0.8美国太短,无法达到7A,8美国可以做到。  您可能需要查看分流 FET 调光。  下一个问题将是电流波纹。  在0.8 us 时,TPS92518 MOSFET 不会有多个开关周期,这会导致电流随脉冲变化。  保持低波纹电流将会改善这种情况。  非分流 FET 调光不会出现此问题,但电流将根据 Vin 和 Vled 值而变化,如果在操作期间发生变化,电流将会发生变化。

    此致,