“线程:TPS92518”中讨论的其它部件
您好,Expert
我的客户希望在7A 输出电流应用中使用此设备。
我想确认此设备的 PWM 调制精度。
我的客户要求是,如果电流较小,PWM 宽度是否可以保持在0.8 us 的稳定?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Expert
我的客户希望在7A 输出电流应用中使用此设备。
我想确认此设备的 PWM 调制精度。
我的客户要求是,如果电流较小,PWM 宽度是否可以保持在0.8 us 的稳定?
你好,Irwin
感谢您的建议。
事实上:我没有设置 tps92518EVM,因为此设备 GUI 无法在我的 PC 上运行,Shanley 正在帮助我解决 GUI 问题。
但我的客户需要对 PWM 调制精度得出结论,他们需要 TPS92518在以下条件下具有稳定的输出电流:
PWM:8US 脉冲波(PWM 频率灵活)
输入电压:8.5V~16.5V
输出电压:4.5V~12V
输出电流:最小 100mA 峰值
他们只是非常关心小输出电流可以稳定输出。
因此,您可以帮助检查 TPS92518,是否可以涵盖此应用 场景?
请帮助我 在我们的 EVM 中验证它,因为 我需要尽快向客户提供100mA 的电流波。
你好,门格,
接通脉冲宽度是0.8 us 还是8 us?
同样,需要切换频率(或非时间设置)来计算这一值以及电感器值。 电感器中的电流上升 V = L *(di/dt),dt 极短,如果 Vin 和/或 Vled 变化,V 将会变化。 0.8美国太短,无法达到7A,8美国可以做到。 您可能需要查看分流 FET 调光。 下一个问题将是电流波纹。 在0.8 us 时,TPS92518 MOSFET 不会有多个开关周期,这会导致电流随脉冲变化。 保持低波纹电流将会改善这种情况。 非分流 FET 调光不会出现此问题,但电流将根据 Vin 和 Vled 值而变化,如果在操作期间发生变化,电流将会发生变化。
此致,