请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC256404 您好,技术帮助,
UCC256404数据表第8.2.2.8节 LLC 变压器显示如下:
主端子电压:450 V 交流
次级端子电压:36 V 交流
请定义“端子电压”以及这些值来自何处或如何计算。
此致,
斯图尔特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Stuart,
下面是我们的系统工程师的回答:
“对于 UCC25640x 应用示例,我假设谐振电容器在 LLC 开始切换之前的初始电压为0V,而当高压端首次打开时,变压器的主引脚之间的电压将接近400V。 450V 峰值在该数值的基础上有一定的余量。 请记住,这是考虑使用泄漏电感作为 LR 的用例。
对于次级接线端电压,由于 EVM 使用的是中心抽头整流器,我使用了2倍的输出电压,并在顶部增加了一些利润以计算振铃。”
因此,数据表中提到的主要和次要电压是峰值,而不是 RMS 值。
如果您有任何其他问题,请告诉我。 谢谢你。
此致
曼尼甘塔