This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078560/ucc256404-ucc256404

部件号:UCC256404

您好,技术帮助,  

UCC256404数据表第8.2.2.8节 LLC 变压器显示如下:

主端子电压:450 V 交流

次级端子电压:36 V 交流

请定义“端子电压”以及这些值来自何处或如何计算。   

此致,  

斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stuart,

    感谢您的帮助。 我已就您的问题与系统工程师联系。 我将在听到他的回复后通知你。  他将在星期二之前作出答复。

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stuart,

    下面是我们的系统工程师的回答:

    “对于 UCC25640x 应用示例,我假设谐振电容器在 LLC 开始切换之前的初始电压为0V,而当高压端首次打开时,变压器的主引脚之间的电压将接近400V。 450V 峰值在该数值的基础上有一定的余量。 请记住,这是考虑使用泄漏电感作为 LR 的用例。

     

    对于次级接线端电压,由于 EVM 使用的是中心抽头整流器,我使用了2倍的输出电压,并在顶部增加了一些利润以计算振铃。”

     

    因此,数据表中提到的主要和次要电压是峰值,而不是 RMS 值。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。 谢谢你。

    此致

    曼尼甘塔