This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650330-Q1:使用 MSP430F5529 LaunchPad 编程失败

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, TPS650330-Q1, BOOSTXL-TPS65033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076927/tps650330-q1-programming-with-msp430f5529-launchpad-failed

部件号:TPS650330-Q1
《线程》中讨论的其他部件:MSP430F5529BOOSTXL-TPS65033Leonardo

早上好,

我正在与 MSP430F5529 LaunchPad 合作,尝试对 PMIC TPS650330-Q1进行编程。

https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-TPS65033#overview

https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430F5529LP

我能够对 BOOSTXL-TPS65033主板的 Sockel 中已经找到的 TPS650330-Q1进行无问题编程。

一旦插入我购买的 TPS650330-Q1之一,我就无法对其进行编程,甚至无法选择设备(下图中以绿色圆圈突出显示)。

我已经执行/检查了以下步骤:

  • 通过单击 GUI 中的“文件”>“程序设备”,MCU 固件是最新的-请参阅 BOOSTXL-TPS65033用户指南 :https://www.ti.com/lit/ug/slvubo3a/slvubo3a.pdf 的第3.1.3节
  • 设备方向-引脚1应位于 BoosterPack 的左下角
  • J1 (vsys),J5 (降压1 in),J12 (VIO)均已填充
  • S1 (SEQ)被设置为“开”
  • vsys ~= 5 V
  • VIO ~= 3.3 V

而且,我还可以对位于索克尔的 PMIC 进行编程,不幸的是,不是我收到的 PMIC (PTPS65033007RGERQ1)。

非常感谢任何帮助/建议!

非常感谢

此致,

莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莱昂纳多

    您能否分享您收到的 PTPS65033007RGERQ1部件的寄存器转储?

    您可以通过单击已连接设备的文件>保存设置(GUI 左上角)将其导出为 JSON 文件。  

    谢谢,

    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈洛·杰拉德

    请在下面找到请求的文件。 不幸的是,我无法上传.json 文件。 很抱歉。

    谢谢你!
    此致

    莱昂纳多


       "my_model":{
           "$refresh_interval":-1,
           "PID":151,
           “RID”:8,
           "control_lock":0,
           “降压 LDO 控制器”:31,
           "GPIO 控制":31,
           "config_lock":0,
           “LDO_GPIO _CFG”:25,
           "BuCK1_VOUT":16,
           "BuCK1_UVLO":69,
           "Buck2_VOUT":10,
           "BuCK3_VOUT":29,
           “LDO 声控设备”:18,
           "放电设置":85,
           "seq_trig_BuCK1":31,
           "Seq_trig_Buck2":19,
           "seq_trig_BuCK3":27,
           “Seq_trig_LDO”:3,
           "seq_trig_nRSTOUT":3,
           "seq_trig_GPIO ":63,
           "BuCK1_SEQ_DLY":82,
           "Buck2_SEQ_DLY":50,
           "BuCK3_SEQ_DLY":66,
           “LDO_SEQ_DLY”:34,
           "NRSTOUT_SEQ_DLY":19,
           "GPIO _SEQ_DLY":64,
           "Int_ACK":0,
           "Int_ACK_BUCK1":0,
           "Int_ACK_Buck2":0,
           "Int_ACK_BUCK3":0,
           “INT_ACK_LDO”:0,
           “Int_Masn_BUCKx_LDO”:255,
           "Fault_status_BACK1":64,
           "Fault_status_Buck2":0,
           "Fault_status_BACK3":0,
           "fault_status_LDO:0,
           “VMON_BUCK1_CFG”:0,
           “VMON_Buck2_CFG”:0,
           “VMON_BUCK3_CFG”:0,
           “VMON_LDO_CFG”:0,
           “ERR_BUCKx_LDO_CFG”:0,
           "Restart_CMD":0,
           "cfg_REG_CRC":214,
           "DEV_STAT":14,
           "Power_Good 状态":16,
           “EEPRO_PROG_CMD”:0
       }
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还保存了可编程的芯片设置:


       "my_model":{
           "$refresh_interval":-1,
           “PID”:240,
           “RID”:8,
           "control_lock":0,
           “降压 LDO 控制器”:31,
           "GPIO 控制":31,
           "config_lock":0,
           “LDO_GPIO _CFG”:29,
           "BuCK1_VOUT":16,
           "BuCK1_UVLO":18,
           "Buck2_VOUT":29,
           "BuCK3_VOUT":10,
           "LDO_VOUT":14,
           "放电设置":85,
           "seq_trig_BuCK1":31,
           "seq_trig_Buck2":31,
           "seq_trig_BuCK3":30,
           “Seq_trig_LDO”:30,
           "seq_trig_nRSTOUT":62,
           "seq_trig_GPIO ":127,
           "BuCK1_SEQ_DLY":113,
           "Buck2_SEQ_DLY":86,
           "BuCK3_SEQ_DLY":73,
           “LDO_SEQ_DLY”:61,
           "NRSTOUT_SEQ_DLY":46,
           "GPIO _SEQ_DLY":187,
           "Int_ACK":0,
           "Int_ACK_BUCK1":0,
           "Int_ACK_Buck2":0,
           "Int_ACK_BUCK3":0,
           “INT_ACK_LDO”:0,
           “Int_Masn_BUCKx_LDO”:255,
           "Fault_status_BACK1":0,
           "Fault_status_Buck2":0,
           "Fault_status_BACK3":0,
           "fault_status_LDO:0,
           “VMON_BUCK1_CFG”:0,
           “VMON_Buck2_CFG”:0,
           “VMON_BUCK3_CFG”:0,
           “VMON_LDO_CFG”:0,
           “ERR_BUCKx_LDO_CFG”:0,
           "Restart_CMD":0,
           "cfg_REG_CRC":0,
           "DEV_STAT":12,
           "DEV_ERR_ACK_1":0,
           "DEV_ERR_ACK_2":0,
           "DEV_FAULT_STATUS_1":0,
           "DEV_FAULT_STATUS_2":0,
           "Int_mask_safety":3,
           "PIN_MON_ERR_CFG":0,
           "ABIST_GROW_DON":0,
           “ABIST_BUCK1_2_ACK”:0,
           “ABIST_LDO BUCK3_ACK”:0,
           "ABIST_SYSTEM_ACK":0,
           "ABIST_RUN _CMD":0,
           "POWER_Good 状态":0,
           “WD_Answer_REG”:0,
           “WD_Question_answ_CNT”:48,
           “WD_WIN1_CFG”:127,
           “WD_WIN2_CFG”:127,
           “WD_LOGGWIN_CFG”:8,
           “WD_MODE_REG”:0,
           “WD_QA_CFG”:10,
           “WD_ERR_STATUS”:0,
           “WD_thr_CFG”:255,
           “WD_FAIL_CNT_REG”:0,
           “EEPRO_PROG_CMD”:0
       }
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莱昂纳多

    没问题,粘贴内容也可以。

    我看到您无法编程的设备的设置指示存在 PVIN_B1 UVLO 故障(fault_status_BACK1寄存器),并且设备处于重置状态(DEP_STAT 寄存器)。 在重置状态下,由于设备不断重新加载 EEPROM,因此很难对其重新编程。  

    1. 您能否通过测量 J5处的电压来检查 PVIN_B1输入电压?
    2. 您是否尝试过其它一些 PTPS65033007RGERQ1装置? 他们都 有这个问题吗?

    谢谢,

    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈洛·杰拉德

    PVIN_B1 (J5)处的电压为5.18V。

    我尝试了5个芯片,但不幸的是它们都无法编程。

    谢谢你,
    此致

    莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莱昂纳多

    此设备的 UVLO 上升阈值(BUCK1_UVLO 寄存器)为6.24 V,高于5.18 V。您需要对 PVIN_B1应用~6.5 V 或更高的阈值,设备才能退出重置状态并启用重新编程。 为此,您可以卸下 J5上的短路跳线,并在针脚2 (右侧的针脚方向如下所示)上应用直流电源。  

    您可以对其他装置进行编程,因为 USB 5V 电源足以超过 BUCK1_UVLO 寄存器(4.68 V)设置的 UVLO 阈值。

    谢谢,

    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈洛·杰拉德

    非常感谢! 现在我可以对其进行编程,即使芯片的名称仍然不可见。

    此致,

    莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莱昂纳多

    听到这个消息真棒。 上面突出显示的框是用于生成 NVM 配置的基本设备选择(请参阅《用户指南: https://ti.com/lit/pdf/slvubo3》中的第3.4.1节)。 它不用于标识已连接的设备。 为此,您可以参考寄存器映射或特殊功能选项卡中显示的 PID 寄存器值:

    谢谢,

    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,谢谢!!

    莱昂纳多