This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581:LMK5158x 电子表格

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079599/lm51581-lmk5158x-spreadsheet

部件号:LM51581
“线程:LM5158”中讨论的其它部件

尊敬的团队:

我从 TI 网站下载了 LMK5158 BOOST 设计电子表格,并面临输入错误项目。

我填充40~53V 电源电压和58V 输出目标,但最大输入(53V)显示红色标记,即使我在电子表格中选择了 LM5158。

基于数据表和 WebEx 模拟,我的设计条件应该很好。

您能否告诉我电子表格计算中最大输入电压为何不能达到53V?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben,

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您是对的,很遗憾,在 Excel 计算器中,值范围检查中没有采用 LM5158的较高输入电压范围。

    LM5158的最大输入电压为60V。 您仍可以使用该工具将53V 输入为最大输入电压。

    我将确保在下次更新此工具时解决此问题,因此感谢您突出显示此问题。

    此致,

     斯特凡