Other Parts Discussed in Thread: LM5158
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM51581 “线程:LM5158”中讨论的其它部件
尊敬的团队:
我从 TI 网站下载了 LMK5158 BOOST 设计电子表格,并面临输入错误项目。
我填充40~53V 电源电压和58V 输出目标,但最大输入(53V)显示红色标记,即使我在电子表格中选择了 LM5158。
基于数据表和 WebEx 模拟,我的设计条件应该很好。
您能否告诉我电子表格计算中最大输入电压为何不能达到53V?
谢谢,
本