Other Parts Discussed in Thread: BQ25050, BQ24072, BQ25180
“线程”中讨论的其它部件: bq24072, BQ25180
根据 BQ25050的数据表,它说明了 CTRL 引脚相对于电流的功能。 但在“电气特性”表中,输入电流限制被定义为由 CTRL 接口选择的输入电流限制。 但我看不到 Icharge 的正确定义。 输出电流是从 VBAT 飞出,还是输入电流以芯片的针脚飞入? 如果是后者,那么伊费和伊 in 之间的区别是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ25050, BQ24072, BQ25180
根据 BQ25050的数据表,它说明了 CTRL 引脚相对于电流的功能。 但在“电气特性”表中,输入电流限制被定义为由 CTRL 接口选择的输入电流限制。 但我看不到 Icharge 的正确定义。 输出电流是从 VBAT 飞出,还是输入电流以芯片的针脚飞入? 如果是后者,那么伊费和伊 in 之间的区别是什么?
Nithin,您好!
欢迎使用 E2E!
由于这是一个电源路径设备,ICHG 和 Ilim 并不完全相同。 ICHG 将是在快速充电阶段进入电池的电流。 使用 PowerPath,来自输入的总电流在输出负载和电池之间共享。
如果没有负载输出,ICHG = IIN。
当有输出电流时,IIN = IOUT + ICHG
使用此设备使用 外置电池 FET 时,设备监控进入电池的电流的方式是通过输入电流。 这将使其能够实施充电循环。
对于具有内部 BATFET 的设备,请查看包含 bq24072等独立设备的 BQ2407X 系列。 我们最近还发布了 BQ25180,这是 BQ2407X 系列的 I2C WCSP 更新,具有船模式和关机模式。
此致,
安东尼·范