This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25050:查询数据表中某些术语的描述

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25050, BQ24072, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079225/bq25050-query-regarding-the-description-of-some-terminologies-from-the-datasheet

部件号:BQ25050
“线程”中讨论的其它部件: bq24072BQ25180

根据 BQ25050的数据表,它说明了 CTRL 引脚相对于电流的功能。 但在“电气特性”表中,输入电流限制被定义为由 CTRL 接口选择的输入电流限制。 但我看不到 Icharge 的正确定义。 输出电流是从 VBAT 飞出,还是输入电流以芯片的针脚飞入? 如果是后者,那么伊费和伊 in 之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nithin,您好!

    欢迎使用 E2E!

    由于这是一个电源路径设备,ICHG 和 Ilim 并不完全相同。 ICHG 将是在快速充电阶段进入电池的电流。 使用 PowerPath,来自输入的总电流在输出负载和电池之间共享。

    如果没有负载输出,ICHG = IIN。

    当有输出电流时,IIN = IOUT + ICHG

    使用此设备使用 外置电池 FET 时,设备监控进入电池的电流的方式是通过输入电流。 这将使其能够实施充电循环。  

    对于具有内部 BATFET 的设备,请查看包含 bq24072等独立设备的 BQ2407X 系列。 我们最近还发布了 BQ25180,这是 BQ2407X 系列的 I2C WCSP 更新,具有船模式和关机模式。  

    此致,

    安东尼·范