请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS1H100-Q1 线程中讨论的其它部件:TPS27S100,
我们正在使用 感应负载对 tps1h100-Q1和 TPS27S100 HS 开关进行 PWM。 我们需要在电路中添加一个再循环二极管,以便在 PWM 循环的关闭阶段,我们不会对 FET 进行吹气。 但是,如果我们将二极管放在下面所示的位置(在 HS 驱动器和负载输出之间),再循环电流将不会通过 HS 驱动器中的电流感应。 这意味着我们在 PWM 关闭部分期间失去了电流反馈的准确性。 是否有办法将再循环电流引入电流感应? 还是有其他您推荐的 HS 驱动程序?