This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:使用高精度电流和 PWM 驱动感应负载

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100, TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078671/tps1h100-q1-driving-inductive-loads-with-high-accuracy-current-and-pwm

部件号:TPS1H100-Q1
线程中讨论的其它部件:TPS27S100

我们正在使用  感应负载对 tps1h100-Q1和 TPS27S100 HS 开关进行 PWM。 我们需要在电路中添加一个再循环二极管,以便在 PWM 循环的关闭阶段,我们不会对 FET 进行吹气。 但是,如果我们将二极管放在下面所示的位置(在 HS 驱动器和负载输出之间),再循环电流将不会通过 HS 驱动器中的电流感应。 这意味着我们在 PWM 关闭部分期间失去了电流反馈的准确性。 是否有办法将再循环电流引入电流感应? 还是有其他您推荐的 HS 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben,

    虽然这些设备可以是 PWM,但它们是为 DC 切换而构建的。 即使使用内部卡箍来释放感应能量,SNS 针脚也不会反映再循环电流。

    我们所有的高端交换机都是以这种方式构建的。 我建议在此处使用专用电流感应设备或外部电路,因为该设备无法执行此感应。

    谢谢,

    Shreyas