This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:TPS65265RHBR,序列不是按照配置进行的(电源轨未按序列启用)

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078678/tps65265-tps65265rhbr-sequence-is-not-as-per-configuration-power-rails-are-not-enabling-as-per-sequence

部件号:TPS65265

您好,

我正在与 “TPS65265RHBR 三通道直流到直流稳压器”合作。

该电路使用特定的电源序列配置为“BUCK1-<BUCK3->Buck2”。

已配置启用数据表中提到的 PIN。

但顺序不是按照“BUCK1-<BUCK3->Buck2”进行的。

我的电源序列是“BUCK1-<Buck2->BUCK3”。

在降压1到降压2之间,我可以观察到大约(0.2毫秒-0.3毫秒)的延迟,在降压2到降压3之间, 我可以观察到延迟( 2毫秒至2.5毫秒)。

所以,有人可以回顾我的原理图,让我知道为什么我会遇到这样的问题。,

-  


注意:

此外,我还尝试了以下可能性测试。,

1.我尝试将模式引脚连接到 VCC (3.3V),同时浮动模式引脚,但电源顺序没有变化。
此外,我还尝试连接 PSM 引脚 VCC (3.3V)并浮动同一引脚 ,但电源顺序没有变化。
3.我尝试了 EN3引脚的不同延迟,分别为2毫秒,10毫秒,12毫秒,但电源顺序没有变化。
4.我尝试将模式引脚连接到高电平(TPS65265 IC 第1引脚),在 TPS65265第1引脚中,我们的电压为6V。 [这是我尝试的,因为在 EVK 中,有人提到 TPS65265 IC 的第一个引脚为高电平]。但电源顺序没有变化。
5.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的团队将在下星期一回复您!

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔特基亚,

    感谢您的咨询。

    1.能否将模式引脚连接到高(V7V),连接 C16(0.01uF)并保持与原理图相同的其他设置,然后探测 EN1/EN2/EN3/MODE 电压和探头 EN3/BUCK1/Buck2/BUCK3输出电压? 另外,请在波形中添加一些关键延迟时间测量值。 我想检查顺序。

    2.请先用浮动模式引脚并保持其它与原理图相同的设置,然后探测 EN3/BUCK1/Buck2/BUCK3输出电压吗? 请将 EN3的不同延迟(EN3的启用信号)用作2毫秒和10毫秒,并对两者进行探测。 我想检查 EN3启用信号和外部控制序列是否能够正常工作。

    谢谢!

    巴西卢比

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucia 先生你好,

    感谢您的宝贵意见。。

    1. 请将模式引脚连接到高(V7V),连接 C16(0.01uF)并保持与原理图相同的其他设置,然后探测 EN1/EN2/EN3/模式电压和探头 EN3/BUCK1/Buck2/BUCK3输出电压? 另外,请在波形中添加一些关键延迟时间测量值。 我想检查顺序。”

    我尝试将模式针脚连接到 V7V (在 IC 的第一个针脚处为6V),在这种情况下,任何降压调节器都不会产生电压(所有3个降压通道都提供0V)。

    如果我使模式引脚浮动或连接到3.3V,则所有3个通道都将产生输出电压。但如果我将模式连接到 V7V,则没有一个通道产生输出电压。
    -----

    2.请先用浮动模式引脚并保持其它与原理图相同的设置,然后探测 EN3/BUCK1/Buck2/BUCK3输出电压吗? 请将 EN3的不同延迟(EN3的启用信号)用作2毫秒和10毫秒,并对两者进行探测。 我想检查 EN3启用信号和外部控制序列是否能够正常工作。

    在这种情况下,我可以观察到3个通道正在根据配置产生输出电压。 但电源顺序仍没有变化。 (BUck1->Buck2->Buck3)此序列只有我可以通过示波器看到。

    -----

    我为 EN3引入了3毫秒延迟。
    根据您的建议,我通过焊接 C16在每个通道之间引入了延迟。

    包括波形供您参考。

    1.EN1至 EN3延迟(3毫秒延迟)

    2.EN2至 EN3经销商(延迟3毫秒)

    由于 C16,BUCK1 (黄色)至 Buck2 (蓝色)有2.5毫秒的延迟。

    -----

    由于 C16,BUCK1 (黄色)至 BUCK3 (蓝色)有5毫秒的延迟。

    -----

    因此,我可以再次观察到相同的 Buck1->Buck2->Buck3的电源顺序。

    但我需要 Buck1->Buck3->Buck2。

    我希望由于 C16而在两个通道之间引入延迟,但电源序列仍无法按照数据表工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔特基亚,

    感谢您的波形和更新。

    1.有一件事让我感到困惑。 从您的第一个注释开始,我认为这次仍有电源序列,尽管它不正确。

    ”4. 我尝试将模式引脚连接到高电平(TPS65265 IC 第1引脚),在 TPS65265第1引脚中,我们的电压为6V。 [我之所以尝试这种方法,是因为在 EVK 中,有人提到 TPS65265 IC 的第一个引脚为高电平]。但电源顺序没有变化。”

    但是,从您上次的回复来看,当模式针脚连接到 V7V (在 IC 的第一个针脚处为6V)时,在这种情况下,没有任何降压调节器产生电压(所有3个降压通道都提供0V)。 请检查更改了哪个规格或设置?

    2.当模式引脚连接到3V3时,您是否可以帮助探测 同一图中的 EN1/EN2/EN3/模式电压,并探测同一图中的 EN3/BUCK1/Buck2/BUCK3输出电压,以便更好地检查顺序?

    3.如果方便,您可以使用连接到模式引脚的单独外部电源,并将模式连接到高电平吗? 我不确定是否是因为模式引脚功能不好。

    4.我还将在 EVM 板上按照与您相同的设置进行一些测量,如果有任何更新,我会给您答复。 感谢大家的理解。  

    谢谢!

    巴西卢比

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lucia,

    再次感谢您的意见。

    1.现在我可以观察电路中的电源顺序。

    ->由于我的内置主板 Vcc_3V3,电源顺序不能正常工作,而且,就像我告诉我是否将模式引脚连接到 Vcc_3V3一样,我只能看到降压通道的生成及其输出(但不能按顺序), 如果我将其拉至 v7V,那么 bucks 就不会产生其输出。(按任何顺序)。


    ->所以我通过分压器(如 EVK 套件中的分压器)从主电源上单独拔出,以启用引脚。 (我希望由于 Vcc_3V3网络的延迟,电路无法正常工作)


    ->现在 IC 可以根据我所需的配置提供正确的序列。,


    也没有注意到以下几点:
    1.只有在自动电源序列条件(SEQ-DLY)期间,每个降压之间才会出现延迟。
    2.只有当我们将模式引脚拉至 V7V 所需序列时,该序列才会正常工作,如果模式引脚保持打开状态,则所有序列都不起作用。
    3.在我的电源序列情况下,即使我将 EN1,EN2作为浮动电源或 EN1,EN2置于外部分压器3V3电压,电源序列也会按照我的配置进行。

    再次感谢您的宝贵意见...

    此致

    卡尔特基亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔特基亚,

    感谢您的备注和更新。 电路序列是否由于 Vcc_3V3而无法正常工作? 为了更好地理解此问题,您对解决此问题进行了哪些更改?

    如果你有任何疑虑,请告诉我。

    谢谢!

    卢西亚