您好,
我正在与 “TPS65265RHBR 三通道直流到直流稳压器”合作。
该电路使用特定的电源序列配置为“BUCK1-<BUCK3->Buck2”。
已配置启用数据表中提到的 PIN。
但顺序不是按照“BUCK1-<BUCK3->Buck2”进行的。
我的电源序列是“BUCK1-<Buck2->BUCK3”。
在降压1到降压2之间,我可以观察到大约(0.2毫秒-0.3毫秒)的延迟,在降压2到降压3之间, 我可以观察到延迟( 2毫秒至2.5毫秒)。
所以,有人可以回顾我的原理图,让我知道为什么我会遇到这样的问题。,
-
注意:
此外,我还尝试了以下可能性测试。,
1.我尝试将模式引脚连接到 VCC (3.3V),同时浮动模式引脚,但电源顺序没有变化。
此外,我还尝试连接 PSM 引脚 VCC (3.3V)并浮动同一引脚 ,但电源顺序没有变化。
3.我尝试了 EN3引脚的不同延迟,分别为2毫秒,10毫秒,12毫秒,但电源顺序没有变化。
4.我尝试将模式引脚连接到高电平(TPS65265 IC 第1引脚),在 TPS65265第1引脚中,我们的电压为6V。 [这是我尝试的,因为在 EVK 中,有人提到 TPS65265 IC 的第一个引脚为高电平]。但电源顺序没有变化。
5.