请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BUF11704 “线程”中讨论的其它部件:BUF07704,BUF11705
您好,
过去,客户认为 BUF11704是 BUF07704的临时替代产品,但由于 BUF11705缺货,他们正在考虑使用 BUF11705。
问题1)
BUF11704和11705除了最大电源电压差外,性能是否有任何不同?
看着 DS,它看起来几乎是一样的。
问题2)
电源电压范围:4.5V ~显示在 BUF11704 DS 的顶部页面上。
但是,DS P2的建议电源电压为7V ~。
哪一项是正确的?
此致,
Hiroshi