This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF11704:电源范围

Guru**** 2555870 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF11705, BUF07704, BUF11704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078796/buf11704-power-supply-range

部件号:BUF11704
“线程”中讨论的其它部件:BUF07704,BUF11705

您好,

过去,客户认为 BUF11704是 BUF07704的临时替代产品,但由于 BUF11705缺货,他们正在考虑使用 BUF11705。

问题1)
BUF11704和11705除了最大电源电压差外,性能是否有任何不同?

看着 DS,它看起来几乎是一样的。

问题2)

电源电压范围:4.5V ~显示在 BUF11704 DS 的顶部页面上。
但是,DS P2的建议电源电压为7V ~。
哪一项是正确的?

此致,

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我查看了这两台设备的数据表,除了输入电源规格的差异外,这两台设备的其余性能相似,

    我建议遵循 数据表“建议的工作条件”部分中的输入电源规格,即7V-18V。

    此致,

    聊斋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    聊斋山

    感谢您的回答。

    此致,
    Hiroshi