Other Parts Discussed in Thread: UCC28711
“线程: 测试”中讨论的其它部件
我有一个三相二极管整流器,其中47uf 电容器为 UCC28711供电。 直流散装电压标称范围为70vdc - 540vdc。 我有一个950V 9A SJ MOSFET。 输出电压为24V 直流,电流为1A,偏差为12v。 我的变压器转弯数是主要的,偏置的,次级的是52:6:12。 我的电路源自所提供的 Excel 设计表。
我有3个 UCC28711场故障,MOSFET 在2/3上短路。
当 MOSFET 打开时,MY VS 分频器电阻器顶部为57.6k,底部为28.7K,共电压偏差为-120V。 我担心 VS 上的数据表最大峰值电流为-1.2mA。 查看以下 https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/884528/pmp10195-vor-reflected-flyback-voltage 上的最后一篇文章 Roberto S 指出了 VS 的夹紧电路。 没有芯片停止,我就无法用差分探针测量 VS。 有没有关于检查 VS 引脚电流的建议? 有没有关于调整电路组件大小的建议?
有没有人建议如何看待这些死胡同?