This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:与引脚峰值电流相比,大容量70-540 VDC。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077924/ucc28711-vs-pin-peak-current-with-wide-70-540-vdc-bulk

部件号:UCC28711
“线程: 测试”中讨论的其它部件

我有一个三相二极管整流器,其中47uf 电容器为 UCC28711供电。 直流散装电压标称范围为70vdc - 540vdc。 我有一个950V 9A SJ MOSFET。 输出电压为24V 直流,电流为1A,偏差为12v。 我的变压器转弯数是主要的,偏置的,次级的是52:6:12。 我的电路源自所提供的 Excel 设计表。

我有3个 UCC28711场故障,MOSFET 在2/3上短路。

当 MOSFET 打开时,MY VS 分频器电阻器顶部为57.6k,底部为28.7K,共电压偏差为-120V。 我担心 VS 上的数据表最大峰值电流为-1.2mA。 查看以下 https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/884528/pmp10195-vor-reflected-flyback-voltage 上的最后一篇文章 Roberto S 指出了 VS 的夹紧电路。 没有芯片停止,我就无法用差分探针测量 VS。 有没有关于检查 VS 引脚电流的建议? 有没有关于调整电路组件大小的建议?

有没有人建议如何看待这些死胡同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,大卫:

    感谢您的提问

    通常,我们会测量 Vaux 电压而不是 Vs,并计算 IVSL,因为 Vs 引脚是敏感的。 差分探头可能会发生 Vs 传感错误,因为此处有一些泄漏电容。  

    当 MOSFET 打开时,Vaux =-Vin。 Vs 被夹紧190mV~320mV。 因此,IVLS 可以通过(Vsnc-Vaux)/RS1 =>(Vsnc+Vin)/RS1进行计算。  

    或者,您可以尝试使用电容较低的2个探头。 1个探头用于 Vaux 到 GND,另一个探头用于 Vs 到 GND。 然后,您可以通过振荡器的设置来获得上部电阻器的电压(VS-Vau)。 然后可以计算 IVSL。  

    请注意,需要使用最短的回路来测量电压,以避免通过探头发出噪音。  

    顺便说一句,根据您的变压器设计,初级:辅助的转向量为52:6。  因此,Vaux 的负电压应为540VDC (最大)/52*6 = 62.3V。 请检查 MOSFET 开启时 Vaux 是否确实有-120V 电压吗?

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回复,

    首先,我读的变压器图有误,我的主,偏倚,次级,是26:6:12。 因此540VDC/26*6 =124V,我在实验室中确实测量了这一点。 SO (0.190-124)/57600 = 0.00215A,数据表指定最大0.0012A

    使用计算表,我发现我的 Vaux min 是15.6V (6/26)*60vrms*SQRT(2)*0.8。 在实验室中,60vrms I 的测量值为19.2v。 此 VAUX 最小值和 RS1确定运行 IVSL 时的启动电压。 因此,通过使用原接线柱中的电路,我可以选择一个高于 Vaux min 但低于从 VS (IVLS)中获得1mA 电流所需电压的齐纳电压。  

    关于如何处理浇口销故障的任何其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,大卫:

    针脚将因意外电压和电流损坏,电流超出规格。 由于电压在范围内,电流需要夹紧。 我的建议是检查是否存在任何测试条件会导致 IC 的高电流/电压峰值。 例如喘振,ESD 等,希望这个问题能得到解决。  

    此致,

    韦斯利