This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:将我们的定制 TPS23881板与 TPS2373-4EVM 配合使用,其输出功率不能超过50W

Guru**** 2392675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076751/tps23881-using-our-custom-tps23881-board-with-the-tps2373-4evm-cannot-deliver-more-than-50w

部件号:TPS23881
“线程: 测试TPS2373EVM”中讨论的其它部件

你(们)好,

我们已使用 TPS23811开发了定制 PSE 电路板。 示意图相当普通,下面是屏幕截图以及要点:

  • 以太网端口数:4.
  • 板载微控制器:否
  • 配置:自动模式

我们的目标是使这种设计能够与各种不同类型的 PoE 设备相结合。 例如,一个端口上有一个2对15W 设备,另一个端口上有一个4对90W 设备(或任何其他组合)。

到目前为止,我正在使用 TPS2373-4EVM (PD 评估板)测试此设置。 我使用短 RJ-45电缆将 TPS2373-4EVM 连接到定制电路板,然后只需更改 TPS2372-EVM 上的跳线(J7和 J10在 EVM 上设置 PD 类型/类)即可将其配置为 不同类型的 PD 进行测试。

我使用 TPS2372-EVM 上的电子负载从其中获取不同的功率级别,而它由我们的 PSE 电路板(使用 TPS23811)供电。 下面是一个图表。

我可以验证它在 PD 提供的40W,PSE 提供的50W 下是否有效。 但是,在 PSE 关闭 PD 电源之前,我似乎没有比这更好的了。 我知道 PD 评估板有资格从 PSE 中获得高达90W 的电流(PD 处为71W),我已经检查了所有跳线设置。

因此,我的问题是,TPS23811是否需要其他任何设备才能为 PD 供电90W? 我没有更改 SRAM 上的任何内容,也没有写入任何寄存器。 这是意料之中的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔什,

    您的自动销钉配置是什么? 请注意,TPS23881需要加载 SRAM 才能通过合规性测试。 因此,如果您要设计符合 IEEE802.3bt 标准的解决方案,则必须在通电后通过 I2C 加载 SRAM 补丁。 谢谢。  

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,

    感谢您的回复。 我们 的 TPS23881没有自动引脚。 我认为该自动销钉包含在以前的版本(引脚52)中,但在当前数据表中没有自动销钉。 在我们的设计中,引脚52被一个7.68K 电阻器拉至地电位。

    我知道我们需要加载 SRAM 才能通过合规性测试,但如果我们不加载 SRAM,操作是什么? TPS23881是否能输出90W (无 SRAM)?  

    您能帮我访问 SRAM 吗?我似乎无法在安全文档页面中请求它。

    谢谢,

    乔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔什,

    请通过 TPS23881产品文件夹通过 myTI 帐户电子邮件请求访问权限。 本应用手册 包括有关如何通过 I2C 加载 SRAM 代码的说明。  在产品通报中,您将发现仅在没有 SRAM 的 ROM 中运行设备的限制。 我认为您仍应该能够输出90W。 请确保您有2个 PSE 通道连接到1个 RJ45接头。  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Penny。

    当我在使用 myTI 帐户登录时尝试请求固件时,收到以下消息。

    感谢您对90W 的澄清, 我相信我们有两个 PSE 通道连接到1个 RJ45连接器。 下面是一张图片,您可以检查吗? PSE_N1和 PSE_N2连接至 TPS23881上的排卸1 (引脚3)和排卸2 (引脚5)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记附加原理图图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔什,

    您现在应该可以访问。 请立即检查。  

    关于您遇到的问题,您可以转储寄存器值吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Penny,我现在可以访问这些文件。

    请给我几天时间来获取注册值,因为我要离开实验室直到星期五。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你让我来。 我会等待您的更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,

    我已将设备设置为能够读取所有 I2C 寄存器,并且我已将 ID 寄存器读取为0x55,该 ID 寄存器与设备 ID 的数据表值相对应

    但是,我看到了 TPS23881的两个地址:0x20和0x21。 我猜这与配置 A 和配置 B I2C 模式有关,TPS23881在默认情况下似乎在配置 A 中(基于数据表中的表25)。

    我不清楚用于 I2C 寄存器转储的地址是什么? 我是否应该读取使用地址0x20的所有寄存器,然后对0x21重复该操作? 还是0x20是唯一要使用的地址? 很抱歉,如果这是一个愚蠢的问题,但我无法从数据表中了解。

    谢谢,


    乔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Josh,

    是的。 请同时使用0x20 (通道1-4)和0x21 (通道5-8)读取寄存器值。 请注意,我从星期五到星期一都不在办公室。 我的回复可能会有一些延迟。 谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Penny,我刚刚订购了另一个 TPS2373EVM,这样我就可以再次测试。 一旦收到注册表,我就会在此处转储注册表值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,乔什。

    我会等待您的更新。