“线程: 测试, TPS2373EVM”中讨论的其它部件
你(们)好,
我们已使用 TPS23811开发了定制 PSE 电路板。 示意图相当普通,下面是屏幕截图以及要点:
- 以太网端口数:4.
- 板载微控制器:否
- 配置:自动模式
我们的目标是使这种设计能够与各种不同类型的 PoE 设备相结合。 例如,一个端口上有一个2对15W 设备,另一个端口上有一个4对90W 设备(或任何其他组合)。

到目前为止,我正在使用 TPS2373-4EVM (PD 评估板)测试此设置。 我使用短 RJ-45电缆将 TPS2373-4EVM 连接到定制电路板,然后只需更改 TPS2372-EVM 上的跳线(J7和 J10在 EVM 上设置 PD 类型/类)即可将其配置为 不同类型的 PD 进行测试。
我使用 TPS2372-EVM 上的电子负载从其中获取不同的功率级别,而它由我们的 PSE 电路板(使用 TPS23811)供电。 下面是一个图表。

我可以验证它在 PD 提供的40W,PSE 提供的50W 下是否有效。 但是,在 PSE 关闭 PD 电源之前,我似乎没有比这更好的了。 我知道 PD 评估板有资格从 PSE 中获得高达90W 的电流(PD 处为71W),我已经检查了所有跳线设置。
因此,我的问题是,TPS23811是否需要其他任何设备才能为 PD 供电90W? 我没有更改 SRAM 上的任何内容,也没有写入任何寄存器。 这是意料之中的吗?
谢谢!