This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31503:Webench 模拟中 Cout 和 Coutx 的关系

Guru**** 2513095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077689/lmz31503-relation-for-cout-and-coutx-on-webench-simulation

部件号:LMZ31503

当 LMZ31503使用 Cout:低 ESR 设置模拟 Webench 上的波德图时,波形不稳定。

请参见以下附件(Cout:100μF ë/ 2mΩ×2)。 Coutx:47μF Ω/ 2mΩ×4,FSW:680kHz)

Webbench 链接: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=3D54F635C795F44C

顺便说一句,当 Cout 的 ESR 增加到25mΩ 时,波形稳定。

当 Coutx 修改总电容以及 ESR 和数量时,波形也保持稳定。

请告诉我为什么呼出设置变得不稳定,以及呼出和呼出的角色划分。

我想知道为什么波德图解模拟正确设置 Coutx 值,而不设置 Cout 值。  

此致,

萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi,

    Cout 在 Webench 中被定义为非陶瓷散装电容器。 因此,您不能使用低 ESR 陶瓷电容器。 Coutx 是陶瓷帽。 您可以更改 Cout=0uF 和 Coutx=4x100uF,2 mohm。然后您将获得预期的结果。

    希望这对我们有所帮助,

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nancy,

    感谢您的回复,

    我的问题已被清除。  

    此致,

    萨特希