请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMZ31503 当 LMZ31503使用 Cout:低 ESR 设置模拟 Webench 上的波德图时,波形不稳定。
请参见以下附件(Cout:100μF ë/ 2mΩ×2)。 Coutx:47μF Ω/ 2mΩ×4,FSW:680kHz)

Webbench 链接: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=3D54F635C795F44C
顺便说一句,当 Cout 的 ESR 增加到25mΩ 时,波形稳定。
当 Coutx 修改总电容以及 ESR 和数量时,波形也保持稳定。
请告诉我为什么呼出设置变得不稳定,以及呼出和呼出的角色划分。
我想知道为什么波德图解模拟正确设置 Coutx 值,而不设置 Cout 值。
此致,
萨特希