This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索电池管理系统

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ76952, BQ769142, BQ76940, BQ78350, BQSTUDIO, BQ76940EVM, BQ34Z100-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077726/search-for-battery-management-system

线程中讨论的其他部件:BQ34Z100BQ76952BQ769142BQ78350-R2BQ76940BQ78350BQSTUDIOBQ76940EVMBQ34Z100-G1

我正在寻找电池管理系统(支持1s 至14s 的 BMS)。 支持监控,平衡和保护。 我所需的规格如下所示。  

监控:Pack /电池电压,Pack /电池电流

二,SoC 估算,SOH 估算

3.支持监控和配置软件

3.支持的所有保护功能包括:过度充电,过度放电,短路,过热等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sahil,

    有几个方面需要考虑:BQ78350-R2的 BQ76940或 BQ769142/BQ76952 (来自 BQ769x2系列)和 BQ34Z100。

    BQ76940是 AFE 监视器/保护器,可支持多达15秒的配置(最少需要9个单元)。 此 IC 需要主机才能启用/禁用保护并正常工作。 BQ78350是 BQ76940的配套主机,BQ78350还提供了使用我们的 CEDV 测量算法进行 SOH/SOC 计算的测量。 它还能够触发和恢复 BQ76940的保护。

    另一种选择是将 BQ769x2系列设备与 BQ34Z100-Q1配合使用,BQ769x2系列可支持多达16秒的支持(至少3秒)。 BQ769x2可以独立工作,无需 MCU。 它可以保护和监控电池以及电流/温度,如果需要,还可以实施 MCU。 它不提供测量,测量最主要是在 MCU 端进行,也不是通过使用堆栈顶部仪表 IC (如 BQ34Z100)进行测量,BQ34Z100使用我们的阻抗跟踪算法进行 SOH/SOC 计算。

    您可以将 BQStudio 与 BQ76952和 BQ76940+BQ78350配合使用,以便在评估期间监控参数和配置设置。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我我哪些芯片可以用于分布式 BMS 系统? 其中一个可以充当主角色,另一个可以充当从角色。  

    我的主要要求是购买完整的 BMS 电路板,其中一个电路板充当主板,另一个电路板充当从板。 请帮我选择完整的主板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sahil,

    我们真的没有这样的 IC。

    IC 是电池 AFE,可被 MCU 视为从机,因为 MCU 能够控制和读取所有 AFE 功能。 例如,如果没有主机,则无法使用 BQ769x0系列。

    在每个 IC 都可以被视为从属电路的情况下,也可以实现堆栈,但这些不是预期的,需要额外的电路。 它也不能与我们的电流测量解决方案配合使用,以获得更高的堆叠电压。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,如果我想从您之前的建议(.)购买任何 BMS (从动控制器和控制器)

    BQ76940与 BQ78350-R2或 BQ769142/BQ76952 (来自 BQ769x2系列)与 BQ34Z100。

    )然后我必须购买 EVM 板或任何其他电路板(如启动板)? 请给我一个链接,我可以直接在我的项目中使用完全电路板购买什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sahil,

    BQ76940EVM 包括板载 BQ78350,请参阅 要购买的产品页面。 这可以通过固件更新升级到 R2版本。  

    没有 BQ769x2 + BQ34Z100主板,您必须开发自己的主板。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我购买的是 BQ769x2 (https://www.digikey.in/en/products/detail/texas-instruments/BQ76952EVM/13283316?s=N4IgTCBcDaIEYEcDsA2AnAVjAAgKYDcBbEAXQF8g )和 BQ34Z100 (https://www.digikey.in/en/products/detail/texas-instruments/BQ34Z100EVM/3588766?s=N4IgTCBcDaIEYEcDMAWAXgRgAxYAQFMA3AWxAF0BfIA )的 EVM 板,它可以作为从电路板和主电路板,或者我必须制作电路板。

    如果我购买的是 bq76940和 bq78350(https://www.digikey.in/en/products/detail/texas-instruments/BQ76940EVM/4878486?s=N4IgTCBcDaIEIEUDsA2AnAFgAwAICmAbgLYgC6AvkA )的 EVM 板,它是否可以工作?

    如果有任何建议,请告诉我它是否有效,如果没有,我将自行制作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sahil,

    BQ76940 EVM (包括 BQ78350)可以独立运行,因为 BQ78350是 BQ76940的控制器。

    BQ769x2和 BQ34Z100-G1都需要一台主机设备,因此您需要一台微控制器来与每台微控制器进行通信。 您需要开发自己的主板。

    此致,

    马特