我正在寻找电池管理系统(支持1s 至14s 的 BMS)。 支持监控,平衡和保护。 我所需的规格如下所示。
监控:Pack /电池电压,Pack /电池电流
二,SoC 估算,SOH 估算
3.支持监控和配置软件
3.支持的所有保护功能包括:过度充电,过度放电,短路,过热等
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在寻找电池管理系统(支持1s 至14s 的 BMS)。 支持监控,平衡和保护。 我所需的规格如下所示。
监控:Pack /电池电压,Pack /电池电流
二,SoC 估算,SOH 估算
3.支持监控和配置软件
3.支持的所有保护功能包括:过度充电,过度放电,短路,过热等
你好,Sahil,
有几个方面需要考虑:BQ78350-R2的 BQ76940或 BQ769142/BQ76952 (来自 BQ769x2系列)和 BQ34Z100。
BQ76940是 AFE 监视器/保护器,可支持多达15秒的配置(最少需要9个单元)。 此 IC 需要主机才能启用/禁用保护并正常工作。 BQ78350是 BQ76940的配套主机,BQ78350还提供了使用我们的 CEDV 测量算法进行 SOH/SOC 计算的测量。 它还能够触发和恢复 BQ76940的保护。
另一种选择是将 BQ769x2系列设备与 BQ34Z100-Q1配合使用,BQ769x2系列可支持多达16秒的支持(至少3秒)。 BQ769x2可以独立工作,无需 MCU。 它可以保护和监控电池以及电流/温度,如果需要,还可以实施 MCU。 它不提供测量,测量最主要是在 MCU 端进行,也不是通过使用堆栈顶部仪表 IC (如 BQ34Z100)进行测量,BQ34Z100使用我们的阻抗跟踪算法进行 SOH/SOC 计算。
您可以将 BQStudio 与 BQ76952和 BQ76940+BQ78350配合使用,以便在评估期间监控参数和配置设置。
此致,
路易斯·埃尔南德斯·萨洛门
你好,Sahil,
我们真的没有这样的 IC。
IC 是电池 AFE,可被 MCU 视为从机,因为 MCU 能够控制和读取所有 AFE 功能。 例如,如果没有主机,则无法使用 BQ769x0系列。
在每个 IC 都可以被视为从属电路的情况下,也可以实现堆栈,但这些不是预期的,需要额外的电路。 它也不能与我们的电流测量解决方案配合使用,以获得更高的堆叠电压。
此致,
路易斯·埃尔南德斯·萨洛门
如果我购买的是 BQ769x2 (https://www.digikey.in/en/products/detail/texas-instruments/BQ76952EVM/13283316?s=N4IgTCBcDaIEYEcDsA2AnAVjAAgKYDcBbEAXQF8g )和 BQ34Z100 (https://www.digikey.in/en/products/detail/texas-instruments/BQ34Z100EVM/3588766?s=N4IgTCBcDaIEYEcDMAWAXgRgAxYAQFMA3AWxAF0BfIA )的 EVM 板,它可以作为从电路板和主电路板,或者我必须制作电路板。
如果我购买的是 bq76940和 bq78350(https://www.digikey.in/en/products/detail/texas-instruments/BQ76940EVM/4878486?s=N4IgTCBcDaIEIEUDsA2AnAFgAwAICmAbgLYgC6AvkA )的 EVM 板,它是否可以工作?
如果有任何建议,请告诉我它是否有效,如果没有,我将自行制作。