请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ24725A “线程”中讨论的其它部件:BQ24725, bq24753
嗨,TI 的专家:
对 bq24725有疑问,有问题。
根据 bq2425数据表中的描述, 为避免 VCC 引脚的电压峰值可能超过 IC 最大电压额定值并损坏 IC,TI 的重指令如下所示

我想知道 R2的特定选择标准,因为 R2是1206封装,它的布局尺寸过大。所以我想在0603或0805中使用它。
但我不知道它是否合理。