This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:对 bq24725A 和#39的引脚(VCC)电流和电压有疑问

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725, BQ24753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078662/bq24725a-a-doubt-about-bq24725a-s-pin-vcc-current-and-voltage

部件号:BQ24725A
“线程”中讨论的其它部件:BQ24725bq24753

嗨,TI 的专家:

   对 bq24725有疑问,有问题。

根据 bq2425数据表中的描述, 为避免 VCC 引脚的电压峰值可能超过 IC 最大电压额定值并损坏 IC,TI 的重指令如下所示

我想知道 R2的特定选择标准,因为 R2是1206封装,它的布局尺寸过大。所以我想在0603或0805中使用它。

但我不知道它是否合理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,

    根据应用的电缆和中的热插拔,电阻器需要额定功率。  0805 抗浪涌电阻器的额定功率为1206的50%。 您可以参考 bq24753数据表第29-31页上的计算,以使用不同的 Ri 和 Li (电缆)检查设计,以及抗浪涌电阻器的脉冲负载参数以找出答案。   

    此致,

    埃里克