请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS65400 你好,团队
客户希望使用 SS1/PG1引脚作为电源正常。 他们有如下问题。
1. 默认情况下,是否有任何方法使用 SS1/PG1引脚作为“电源正常”?
2.我想,默认情况下,不可能将该引脚用作“电源正常”。 作为替代方法,他们是否可以在设备内部使用 EEPROM,以便在每次设备通电时将引脚设置为“电源良好”?
3.当它们通过 I2C 重新配置引脚时,要求是什么? 对于呼出者,如果 VIN 超过4.5V,是否可以建立 I2C 通信?
此致,
北之高桥