This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:SS1/PG1引脚

Guru**** 2531450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078188/tps65400-ss1-pg1-pin

部件号:TPS65400

你好,团队

客户希望使用 SS1/PG1引脚作为电源正常。 他们有如下问题。

1. 默认情况下,是否有任何方法使用 SS1/PG1引脚作为“电源正常”?

2.我想,默认情况下,不可能将该引脚用作“电源正常”。 作为替代方法,他们是否可以在设备内部使用 EEPROM,以便在每次设备通电时将引脚设置为“电源良好”?

3.当它们通过 I2C 重新配置引脚时,要求是什么?  对于呼出者,如果 VIN 超过4.5V,是否可以建立 I2C 通信?

此致,

北之高桥

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1.我认为你的第一个和第二个问题是一个问题。SS1/pg1默认为 SS 函数。  

    有一些方法可以在首次启动之前设置 TPS65400。

     

    3. 当 VIN 超过4.5V 时,应建立 I2C 通信。

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒艾

    好的。  

    然后请让我确保理解。 为了将  SS1/pg1设置为 PG,以下内容是否正常?

    PIN_CONFIG_01可以保存在 EEPROM 上。 因此,如果 将 PIN_CONFIG_01 设置为 PG,并且该设置保存在 EEPROM 上,则该设置将在启动后自动重新加载。

    此致,

    北之高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北之高桥

    你是对的!

    舒艾