“线程:测试”中讨论的其它部件
您好,
我发现 OVP 滞后似乎不起作用。 我看到一个干净的 UVLO 触发器并重置。 但 OVP 的输出从50.6V 到20V。 根据表6-1中的数据表说明,我在 VS 和 CAP 上使用0.1uF 电容器。 引脚功能和9.5部分应用示例.. 请参阅下面的内容,了解触发 OVP 的范围快照,然后在达到最高阈值后完全设置。 这是意料之中的吗? 这可以纠正吗?

谢谢你,
尼克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我发现 OVP 滞后似乎不起作用。 我看到一个干净的 UVLO 触发器并重置。 但 OVP 的输出从50.6V 到20V。 根据表6-1中的数据表说明,我在 VS 和 CAP 上使用0.1uF 电容器。 引脚功能和9.5部分应用示例.. 请参阅下面的内容,了解触发 OVP 的范围快照,然后在达到最高阈值后完全设置。 这是意料之中的吗? 这可以纠正吗?

谢谢你,
尼克
你好,普拉文,
如果我将原理图私下发送给您,您是否介意? 我无法在论坛上公开展示他们。
我认为 OV 保护将被切断。 OV 分压器使用 SW 作为输入,如第1页“具有200V 负载卸载保护的理想二极管”上的数据表示例。
捕获的信号来自理想二极管的 C 引脚阴极。
测试条件正在评估 OVP 电路。 输入电压为42V,然后缓慢上升至约50V,OVP 完全触发之前。 这种振荡发生在49.6V 到50.8V 之间。
谢谢你,
尼克