This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:OVP 滞后问题

Guru**** 2814775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076679/lm7480-q1-ovp-hysteresis-issue

部件号:LM7480-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,  

我发现 OVP 滞后似乎不起作用。 我看到一个干净的 UVLO 触发器并重置。 但 OVP 的输出从50.6V 到20V。 根据表6-1中的数据表说明,我在 VS 和 CAP 上使用0.1uF 电容器。 引脚功能和9.5部分应用示例.. 请参阅下面的内容,了解触发 OVP 的范围快照,然后在达到最高阈值后完全设置。 这是意料之中的吗? 这可以纠正吗?

 

谢谢你,

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    请分享您的示意图。

    OV 保护设置为“关闭”还是“锁模”模式?

    波形中捕获的信号是什么? 是输出电压吗?

    捕捉波形时的测试条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,普拉文,  

    如果我将原理图私下发送给您,您是否介意? 我无法在论坛上公开展示他们。  

    我认为 OV 保护将被切断。 OV 分压器使用 SW 作为输入,如第1页“具有200V 负载卸载保护的理想二极管”上的数据表示例。  

    捕获的信号来自理想二极管的 C 引脚阴极。  

    测试条件正在评估 OVP 电路。 输入电压为42V,然后缓慢上升至约50V,OVP 完全触发之前。 这种振荡发生在49.6V 到50.8V 之间。  

    谢谢你,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    我们可以在私人聊天中继续讨论。 请接受我朋友的请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请求已接受

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick。  我将在私人聊天中向您发送一条消息。 让我们在那里继续讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Nick,我正在结束这个话题,因为这个问题已经在私人聊天中得到解决。