This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:用于 CT 引脚容差的 TPS3840DL45DBVR

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077585/tps3840-tps3840dl45dbvr-for-ct-pin-tolerance

部件号:TPS3840
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好 E2E,

目前,我对 TPS3840应用有疑问。
当我测试此 IC 的延迟时间时,我发现当执行实际测量时,外部电容器 CT 越大,计算值的误差就越大。

说明:CT = 1n 错误0,CT = 47n 错误8ms,CT = 470n 错误50ms,CT = 1U 错误270ms。

关于上述现象
1.安装 CT 外部电容器后,延迟时间是否有任何错误?
2.延迟时间是否有 Excel 公式?

原理图如下:

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rock,

    问题1:外部电容器的最小和最大重置时间延迟取决于 RCT,并使用中的方程式5和方程式6进行计算
    数据表第8.3.2节。

    问题2:不幸的是,我们没有这种情况。

    希望这能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masoud,

    您可以通过 Excel 查看并测试波形。

    已测试波形

    如果 CT 的电容变大,TD 的误差会变大,我认为这是不合理的。

    这对 MP 的生产有很大影响,因为这在批量生产中是无法控制的。 有什么办法可以解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rock,

    CT 内部由恒定电流源创建。 该电流源的准确度约为30%。

    这是业界的标准。 然后电容器的精度取决于系统。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco,

    首先谢谢。

    您能否帮助提供 恒定电流源 范围(xxA~xxA),并在哪里形成? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rock,

    方框图中没有这些信息。 在进一步讨论后,可以帮助您的主要参数位于 EC 表的“CT 针内部电阻”下,该电阻器用于为外部电容器充电以获得 CT 延迟。 如您所见,该电阻器确实有30%的差异,因此 CT 充电电流将有30%的差异。