This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:如何通过系统 MCU 下载校准参数

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077354/bq27426-how-to-download-the-calibration-parameters-by-system-mcu

部件号:BQ27426
“线程: EV2400”中讨论的其它部件

dears

对于 BQ27426,我们可以使用 EV2400和 BQ 工作室进行校准,我们 需要使用系统 MCU 对客户主板上的固件进行编程。

我们可以成功设定参数,但不能设定 校准参数。

因此,我们需要您的帮助,了解 如何按 系统下载校准参数?  

谢谢  

申俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jun,

    他们应该使用 SLUA801来上传闪存流文件。 闪存流文件应包含校准信息。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt

    谢谢,我们正在参考 SLUA801获取固件下载,固件来自 BQ 工作室,但 它不是基于闪存的 BQ27426设备。

    1.有两个文件名如下,所以我们想知道是否需要将这两个文件下载到原始设备?   

       0426_2_02-bq27426G1.GM.FS  

       0426_2_02-bq27426G1.ot.FS

    2.对于 BQ27426校准数据,FS 文件中似乎不包含校准数据,那么如何对校准数据进行编程?

    3.如何通过 MCU 启用 BQ27426的电流校准?

    4,CC 增益似乎是当前校准的参数之一,但数据表中提到我们无法更改它吗? 那么我们是否可以使用其他一些寄存器来获取当前的校准数据?

    谢谢

    申俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jun,

    您正在尝试更新哪些校准值? 大多数默认值应具有良好的精度,当前校准由仪表自动完成。

    如果您尝试更新其中一个偏移量,则需要与 gm.fs 文件分开进行更新,或者使用 ot,fs。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    怀瓦特

    谢谢,我们只想校准 电流,在 BQ 工作室,有一个专用页面来进行电流校准。 客户希望获得 批量生产的校准结果,因此需要 将此校准结果更新到系统中。

    目前,我们无法通过这两个文件  (0426_2_02-bq27426G1.GM.FS,0426_2_02-bq27426G1.ot.FS)获得此类参数,因此,您可以帮助解决以下两个问题

    1.对于批量生产,我们是否应该将两个文件都写入量表中?   0426_2_02-bq27426G1.GM.FS, 0426_2_02-bq27426G1.ot.FS

    2.除了 这2个文件之外,是否还有其他参数需要单独更新?  喜欢 校准结果? 以及如何对这类参数进行编程。

    谢谢

    申俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jun,

    GM.FS 文件设计为一个轻量级文件,主机 MCU 可以在断电情况下对仪表进行编程。 电流校准由仪表完成,就像我之前提到的那样,它们不需要修改这些值。

    如果他们需要更新电路板偏移或其他电压偏移,他们可以使用 MCU 单独更新,因为这些值在仪表之间可能略有不同。 一些客户校准每个仪表。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒