“线程: EV2400”中讨论的其它部件
dears
对于 BQ27426,我们可以使用 EV2400和 BQ 工作室进行校准,我们 需要使用系统 MCU 对客户主板上的固件进行编程。
我们可以成功设定参数,但不能设定 校准参数。
因此,我们需要您的帮助,了解 如何按 系统下载校准参数?
谢谢
申俊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
dears
对于 BQ27426,我们可以使用 EV2400和 BQ 工作室进行校准,我们 需要使用系统 MCU 对客户主板上的固件进行编程。
我们可以成功设定参数,但不能设定 校准参数。
因此,我们需要您的帮助,了解 如何按 系统下载校准参数?
谢谢
申俊
您好,Wyatt
谢谢,我们正在参考 SLUA801获取固件下载,固件来自 BQ 工作室,但 它不是基于闪存的 BQ27426设备。
1.有两个文件名如下,所以我们想知道是否需要将这两个文件下载到原始设备?
0426_2_02-bq27426G1.GM.FS
0426_2_02-bq27426G1.ot.FS
2.对于 BQ27426校准数据,FS 文件中似乎不包含校准数据,那么如何对校准数据进行编程?
3.如何通过 MCU 启用 BQ27426的电流校准?
4,CC 增益似乎是当前校准的参数之一,但数据表中提到我们无法更改它吗? 那么我们是否可以使用其他一些寄存器来获取当前的校准数据?
谢谢
申俊
怀瓦特
谢谢,我们只想校准 电流,在 BQ 工作室,有一个专用页面来进行电流校准。 客户希望获得 批量生产的校准结果,因此需要 将此校准结果更新到系统中。
目前,我们无法通过这两个文件 (0426_2_02-bq27426G1.GM.FS,0426_2_02-bq27426G1.ot.FS)获得此类参数,因此,您可以帮助解决以下两个问题
1.对于批量生产,我们是否应该将两个文件都写入量表中? 0426_2_02-bq27426G1.GM.FS, 0426_2_02-bq27426G1.ot.FS
2.除了 这2个文件之外,是否还有其他参数需要单独更新? 喜欢 校准结果? 以及如何对这类参数进行编程。
谢谢
申俊