This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65320D-Q1:负载瞬态优化

Guru**** 1470830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65320-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077135/tps65320d-q1-load-transient-optimzied

部件号:TPS65320D-Q1
“线程:TPS65320-Q1测试”中讨论的其它部件

dears

目前,我们在产品中使用一个 TI 电源 IC (TPS65320-Q1),但我们在设计上遇到了问题:

此功率调节器输出3V3和1V8导轨,有一个功率1V0 (高负载(在有限情况下高达7.5A))从3V3转换, 当系统断电时 ,3V3输出调节器上出现峰值(约300mV),如下图所示。

我们怀疑这是因为功率 IC 瞬态过容不是很好, 我们尝试 在输出上添加更多电容器(E.G,ADD PC15 = 47uF),但它不起作用。我们的设计请参阅以下内容:

如果有任何好的想法或建议,我们想解决问题,请提供建议,

如有任何问题,请告诉我,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,佩里,

     输出3V3和1V8导轨都具有源电流不能吸入电流的能力;因负载引起的任何 OV (过电压)峰值都无法 调节。

     如果在系统断电期间不能接受300mV 峰值,可以使用肖特基二极管从3.3V 输出到1.0V 转换器的输入; 然后,应该在二极管的负极一侧看到尖峰信号,而不是在3.3V 导轨上的正极一侧看到。  

    谢谢!

    菲尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的菲尔

    感谢您的回答,我会尝试测试添加二极管,二极管(阴极)应该 连接到3V3输出,  二极管(阳极)应该连接到1.0V 转换器的输入,对吗?

    据我所知,这种峰值是由于功率 IC 瞬态过阻引起的,但是否有任何好的建议来优化峰值? 例如,添加电容器或调整某些组件值?

    谢谢,等待反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,佩里,

      二极管的阳极应连接到3V3输出,二极管的阴极应连接到1.0V 转换器的输入端,以使电流从3.3V 到1.0V 转换器。

     是的;增加电容可以提高 瞬态 性能。 如果在系统关机时发生峰值, 则电源 IC 可能超出其正常调节范围;然后峰值可能仍然存在。 在打开3.3V 输入电源之前,您是否可以先尝试关闭3.3V 电源?  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我不明白二极管需要在从3V3输出到1.0V 转换器输入的并联串行接口中。 但要找到一种二极管来满足从3.3V 到1.0V 转换器的高电流,这并不容易,

    不能根据负载(SoC)要求更改电源顺序。 因此,唯一经过优化以改善峰值的是在3V3输出电源导轨上添加更多电容器?

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,佩里,

     确切的部件号是什么? 是 TPS65320-Q1还是  TPS65320B/C/D-Q1?  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yi40,

    可从 SCH 中找到的预期 PN:TPS65320DQPWPRQ1。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,佩里,

      您是否可以尝试使用另一个3A 电阻负载来更换1.0V 转换器并检查尖峰信号是否仍然存在?  

    谢谢!

    菲尔