“线程:TPS65320-Q1, 测试”中讨论的其它部件
dears
目前,我们在产品中使用一个 TI 电源 IC (TPS65320-Q1),但我们在设计上遇到了问题:
此功率调节器输出3V3和1V8导轨,有一个功率1V0 (高负载(在有限情况下高达7.5A))从3V3转换, 当系统断电时 ,3V3输出调节器上出现峰值(约300mV),如下图所示。
我们怀疑这是因为功率 IC 瞬态过容不是很好, 我们尝试 在输出上添加更多电容器(E.G,ADD PC15 = 47uF),但它不起作用。我们的设计请参阅以下内容:
如果有任何好的想法或建议,我们想解决问题,请提供建议,
如有任何问题,请告诉我,谢谢!