This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7400-Q1:LM7400-Q1和 lm74722-Q1

Guru**** 2603475 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM7800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078449/lm74700-q1-lm74700-q1-and-lm74722-q1

部件号:LM74700-Q1
线程中讨论的其他部件: LM74720-Q1

大家好,团队

1. lm74700具有外部单 MOS,数据表的关闭电流为1uA (EN =低电平),但当74700单 MOS 为外部时,即使关闭,输入也不会从74700外部 MOS 的主体中切换。 二极管是否泄漏? 这一1uA 指标有点不可理解;

2.如果关闭电流被认为尽可能小,使用 lm74722是否更合适?

3.理想二极管控制器的输出电流是否仅取决于外部 MOSFET 选择的参数 ID,并且控制器芯片本身不需要?

4.在参数表中,有一个 I (门)峰值吸收汇电流值,该值的主要焦点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie,

    请参阅以下我的回答:

    1. 1uA 断路电流是 LM74700-Q1 IC 电流。 这 不是负载电流,而是流出 LM7400-Q1 IC 接地针脚的电流。 请了解 LM74700-Q1仅驱动理想的二极管 FET,这不能阻止正向电流。 该 FET 能够阻止反向电流。
    2. 如果需要阻止正向电流,您可以考虑使用 LM7800-Q1或 LM74720-Q1。
    3. 是的,理想二极管控制器的负载电流容量取决于 FET RDS(on)及其电流容量。 唯一需要考虑的是,随着负载电流的增加, 使用的是较低的 RDS(on) FET。 较低 的 RDS (开)对应于检测反向电流并关闭 FET 所需的较高的-ve 电流(V(AC_REV)/RDS (开)。  
    4. 栅极吸收 电流峰值是来自栅极引脚的下拉电流,用于关闭 FET。 此参数决定当门被拉低时 FET 关闭的速度。