This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:浪涌测试损坏

Guru**** 2530480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076433/lm61495-q1-damage-in-surge-test

部件号:LM61495-Q1
“线程:LM61495测试”中讨论的其他部件

大家好,团队

我的客户现在在设计中使用 LM61495。 在500V 浪涌测试期间,电视机没有烧坏。 LM61495有以下两种情况:

(1)当 LM61495连接到负载(通常安装,正常装机)时,LM61495将被烧毁;
(2)当 LM61495未连接到负载(单独的电源板,无 load单独电源板,没有负载)时,LM61495将不会被烧坏。
客户还使用示波器进行了测量,在浪涌测试期间,电视可以将电压钳制在32伏左右,但负脉冲电压也将达到-30V。

由于61495的绝对最大额定值为-0.3至42V,我猜是因为负脉冲电压为-30V,所以 LM61495是否损坏? 请检查有关此问题的任何建议。
该电路如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    测量 VIN 引脚至接地引脚时,电压测量值是否为-30V? 如果是这样,这超出了 VIN 针脚的最小输入电压额定值,可能会导致损坏。  

    请参阅 数据表第7.1节(绝对最大额定值),该数据表将瞬态和连续 VIN 分别指定为-0.3V。  

    您可以将二极管与 VIN 引脚的输入路径串联放置,以尝试防止发生这种情况。

    此致,

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    客户已在 61495之前添加 LM74700保护反向。

    前面提到的-30V 是电源输入端子,而不是 LM61495附近的 VIN。

    LM61495的 VIN 波形,客户下次将对其进行测量,以查看是否存在任何负压。

    如果对 LM61495的 VIN 施加负电压(如-30V),它会烧坏芯片吗? 会发生什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表中规定,超出绝对最大额定值范围的任何设备都可能损坏设备。

    因此,建议保持在这一评级范围内。

    此致,

    吉米