“线程:LM61495, 测试”中讨论的其他部件
大家好,团队
我的客户现在在设计中使用 LM61495。 在500V 浪涌测试期间,电视机没有烧坏。 LM61495有以下两种情况:
(1)当 LM61495连接到负载(通常安装,正常装机)时,LM61495将被烧毁;
(2)当 LM61495未连接到负载(单独的电源板,无 load单独电源板,没有负载)时,LM61495将不会被烧坏。
客户还使用示波器进行了测量,在浪涌测试期间,电视可以将电压钳制在32伏左右,但负脉冲电压也将达到-30V。
由于61495的绝对最大额定值为-0.3至42V,我猜是因为负脉冲电压为-30V,所以 LM61495是否损坏? 请检查有关此问题的任何建议。
该电路如下图所示。