This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:9V 低氧阈值电压是否存在任何问题?

Guru**** 2519710 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077692/iso5452-is-there-any-concern-with-9v-desat-threshold-voltage

部件号:ISO5452

客户担心 ISO5452的低饱和阈值电压为9伏,因为他们担心短路电流可能会上升很多,直到电压达到9伏。 我认为,如果使用小型电容器来实现短电容器充电时间,应该是可以的。 请您帮助解决为什么我们为低氧阈值电压设计9V,以及如何解决它们的问题? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿基  

    客户是否在驱动 SiC FET?

    Desat 系统和9V 阈值最初设计用于 IGBT 保护 ,因为这是大多数设备上电流膝部的位置(它们离开饱和区域并进入线性),尽管可以通过无源元件非常容易地调整检测阈值。  

    我不会选择低于~100pF 的消隐电容器,因为您会更多地依赖去饱和引脚的寄生盖和盖来充电,而您对消隐时间的估计将不会接近实际值。 如果他们需要更短的检测时间,我强烈建议他们使用更大的盖子(可能大约220pF),而是使用外部电阻器增加充电电流(请参阅下面我的常见问题)

    如果他们正在驾驶 IGBT,则在使用 Desat 系统时不应出现任何问题,因为它非常适合 IGBT。 如果他们正在驾驶 SiC,这是另一个故事,以下常见问题将非常重要,因为您需要短消隐时间(名义上为~100ns)和~5V 有效检测阈值。  

    实际上,我们在 e2e 上有几个常见问题解答,这些问题可以完美地解决客户关于如何调整 Desat 的问题,无论是对于 IGBT 还是 SIC,还有可下载的 PDF 文件,欢迎您与客户分享。  

    * 如何使用低饱和度增加充电电流  

    * 如何调整脱饱和阈值

    如果您有任何问题,请告诉我,否则,您能否按绿色按钮将其标记为“已解决”?

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    季米特里,您好!

    感谢您的详细指导。 客户使用了 IKW75N65EH5,他们认为仍需要降低脱饱和 阈值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿基  

    最佳脱饱和阈值因设备而异,可能需要对其进行调整。 一旦他们安装了去饱和二极管和串联电阻器,它将达到7V 的电压,具体取决于他们使用了多少个 HV 阻塞二极管(1或2)

    如果他们不打算使用“增加充电电流方法”,他们可以使用 UCC217x 低饱和度阈值校准器来帮助指导设计,但请注意,其他页面将不起作用,因为设计值不同。  

    如果您有任何问题,请告诉我,否则,您能否按 绿色按钮 将其标记为“已解决”?

    最佳

    迪米特里