This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:产品锁定时使用快速上升的电源

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076633/lm27762-part-locks-up-with-a-fast-rise-time-power-source

部件号:LM27762

 设计成一个装置,为线性放大器提供电源。 设计用于从5 VDC 电源提供+-4.6 V 电压。 如果是由慢速上升时间5 VDC 电源供电,则设备通电后工作正常。 如果由快速电源供电,部件将锁定。 负极侧和正极侧无电源卡在3.8 VDC 处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,新星

    慢速和快速 VIN 坡道的速度是多少?

    您能否分享一些有关快速和慢速加电的示波器图? 最好能捕捉负  极轨道的 VIN,C1+,CP 和输出。  以及正极导轨 VIN 和输出+。

    如果能同时检查 FB 电压的值 ,以确定 慢速和快速斜坡的正负输出。

    两个输出导轨的负载电流是多少?

    在原理图中,输入端有一个 LC 滤波器,因此这也有助于减缓快速斜坡的速度。

    此致,

    瓦伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     两个导轨上的负载为~80 ma。 我已尝试增加和降低负载。 如果我将输入电容增加到100uf,并用5欧姆电阻器替换电感器,则看起来很稳定。 但是,输出噪声级别很高。 我用它来驱动线性放大器,当我使用此部件时,噪声层高10到20 db。 飞帽频率中存在子谐波。  我附上了锁闭状态下的飞帽和正极导轨的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些更多的范围图片。 当负极电源不工作时,电流峰值会更大,并且该装置以略高于10 kHz 的低频模式运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,新星

    在您所附的第一张图片中, 您是否在 C1盖或 C1+  的接地压差进行了探测?  

    从第二幅图像中,正输出导轨似乎相当嘈杂。 这可能 是 由于飞帽的 GND 噪声耦合或输入电源本身发出噪音。 您是否碰巧看到 VIN 引脚的示波器和  示意图中所示的输入 LC 滤波器,然后看到 RC 滤波器能够正常工作?

    在第3张和第4张照片中,黄色和绿色迹线连接到什么,  这两张照片之间有何不同? 请您也描述最近两张照片之间的工作条件有何不同?

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载超过30毫安。 示波器图片是飞电容器的一侧。双轨迹图片中的黄色是飞电容器。 绿色是输入电流。 迹线被反转。 注意零件锁定时飞电容器的低频率和极高的电流。 我开始认为,由于负载较轻,飞行电容器必须要小得多。 我尝试了0.1uf,结果更好。 在偏移~10 kHz 时,仍能看到相位噪声性能不佳的亚谐波。 似乎我需要将零件几乎调谐到载荷,以尽量减少子谐波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,新星

    飞帽的 C1 +端子 应在其中一个切换周期内内部连接至 VIN,在另一个周期内连接至 GND。 在示波器拍摄的关闭阶段,似乎不会出现接地电势。 是否可以更换 IC 以检查其是否有损坏?

    亚谐波也很奇怪,它不应该这样做。 在慢速 VIN 缓升过程中是否也存在亚谐波?

    推荐的飞帽为0.47uF 至1uF。 这对于轻负荷也应该足够好。

    如果可能,另一件值得尝试的事情是将输入轨连接到 LM27762 EVM,以查看您是否存在锁定和子谐波问题。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将飞帽更改为0.1 uf- 这是一个稳定的逆变器。 然后,我添加了100欧姆电阻器作为附加负载,从而将相位噪声提高了约6 dB。  感觉应指定零件的最小负载为50mA。