“Thread:Test, BQ24800 (线程:测试,BQ24800)”中讨论的其它部件
你好!
当我们的主板配置为对 IDCHG (ProchotOption1寄存器)作出反应时,我们面临着奇怪的#PROCHOT 行为
位3:IDCHG 设置为1)。
主板配置:
- 标准设计,带10m 感应电阻器
- 4S1P 锂离子电池(接近充满电)
- 19V 直流适配器输入
- ~20W 负载
PROCHOT 寄存器:
- ProchotOption0 - 0x3970=0011101001110000
- ProchotOption1 - 0x332D=001100101110 (IDCHG_VTH = 6.144A)
其他寄存器几乎是默认的, IDCHG 放大器增益=x16。
测试方案:
连接了19V 适配器,电池正在充电,适配器的负载正常工作 ,然后适配器被关闭。
结果:
如果 IDCHG_DEG 值小于12毫秒- #PROCHOT 在切换至蓄电池电源期间总是会停机。 如果 位3:IDCHG 设置为0,则 #PROCHOT 不会关闭。
但船上没有这样的排放电流和有价值的浮华。
在下面的 OSC 图片 中(黄色通道始终是面向蓄电池充电电流的隔离电流探头),我们可以看到计时-切换-放电过程:
红色通道- IDCHG 输出:

红色通道-(SRP-SRN)输入:

信号非常清晰,甚至不接近6A IDCH #PROCHOT 阈值。
#PROCHOT 蓄电池放电监视器有什么问题?
感谢你的帮助。